This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4522:SPICE (.lib)模型未按预期工作

Guru**** 2767175 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1360677/ths4522-spice-lib-model-not-working-as-expected

器件型号:THS4522
主题中讨论的其他器件:THS4521、THS4551

您好!

我正在尝试使用 LTSpice 仿真一个新的设计。

我从 TI 网站下载了 Spice 模型的 zip (sbom343e.zip)文件。

我正在使用 zip 文件中的 ths4521.lib。

VDD = 3.3V

在 VOCM 引脚悬空的情况下、输出电压保持在2.49V、但根据数据表、该电压保持在1.65V。

连接 VOCM 会导致无法求解仿真。

当我 向输入施加信号且增益设置为47 (使用 RF= 470k 和 Rg=10k)时、也没有显示放大

此器件是否有更好的工作模型或权变措施?e2e.ti.com/.../ths4521_5F00_a.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经找到了另一个芯片 THS 4551。 我使用了.lib 模型、而且偏置电压为1/2 Vcc 时行为正常。

    但是、它也无法放大。 只要我将仅仅10mV 的差分信号馈入放大器电路、它就不会收敛、一段时间后必须停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bernt,

     遗憾的是、由于许可冲突、TI 不能在 LTSpice 上进行调试。 不过、我可以查看您的原理图、以确定是否存在任何问题或是否是转换问题。 您是否能够为 THS4521和 THS4551共享您的电路片段?

    谢谢!

    西马