This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802:BUF802辅助路径

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1360297/buf802-buf802-auxiliary-path

器件型号:BUF802

我想详细了解 BUF802辅助路径及其对运算放大器反馈环路的影响。 数据表中提供了将 AUX_IN 引脚连接到主路径的电路图纸。 在第一个屏幕截图中、IN_AUX 抽象地控制电流源、而在第二个屏幕中、有一些更详细的内容显示连接到发射极跟随器的 AUX_IN、可以看到一些未指定的内部偏置电阻 Ra 和 Rb。

从我收集的信息来看、与低频和高频路径合并简单电阻器/电容器网络的传统复合环路相比、此电路的目的是更好地将低频运算放大器路径与高频主路径隔离开来。 如果输出路径中没有 RHF+CHF 极点、则运算放大器的相位裕度和闭环带宽就会提高、并且交叉频率偏移更高。

但是、代替这种简单的连接、是什么代替了它? 我的目标是在 CL 模式下仿真连接到 BUF802的运算放大器反馈环路、找到闭环带宽和相位裕度。 数据表给出了一个可使用的线索、即辅助路径增益(G_AUX)为0.2。 所以、在我的仿真中、实现这个目标、在运算放大器输出和 β 网络之间放置一个0.2的理想增益块是否足够呢? 或者、我是否应该使用更好的模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    运行稳定性分析并将 BUF802辅助路径替换为仿真的理想增益块的目标是否是?

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否是运行稳定性分析并将 BUF802辅助路径替换为适合您仿真的理想增益块的目标?

    可以。 在仿真中用于从 IN_AUX 连接到 OUT 的最佳模型是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我们确实可以通过 IN_AUX 引脚使用 BUF802模型。 将该信号路径完全转变为简单的增益模块是很困难的、因为还有其他影响无法捕获、从而简化了这种方式的信号路径。  

    此致、

    伊格纳西奥