This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA277:OPA277或 LM741

Guru**** 2810605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1359862/opa277-opa277-or-lm741

器件型号:OPA277

您将如何测试此运算放大器的开环输出阻抗、频率和物理直流?  电感器和电容器仅用于仿真、还是实际中需要较小的值?  如何将电流(有或没有频率)施加到输出端?  我曾尝试使用电阻器和电压波形发生器来实现它、但看起来并不准确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出阻抗随频率变化的仿真中使用的大值电感器和电容器是用来防止输出 Zo 受到有限输入阻抗的影响的。

    实际上、您将在输出端以不同频率(10MHz、1kHz 等)施加一个小信号 IG1正弦电流源(例如100uA)、并在任何给定频率下反算 Ro=Vo/IG1 -请参阅下面的。  

    如下图所示、对于1kHz 下的 Zo 测量、可以使用1H 和1mF、但对于较低的 LT 和 C1值、测量将损坏我的 Zin。  

    e2e.ti.com/.../OPA277-Zo.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清一点、为了进行电气测量、您将在输出端使用一个具有小电流波形的电压跟随器。  仅在仿真中需要电容器和电感器。

    对于输出端的电流源、您是否能够使用电压源/波形发生器和串联的电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下文及随附的演示文稿。

    e2e.ti.com/.../The-Great-Zo-Battle_2800_v2_2900_.pptx