This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6518:标准化增益

Guru**** 2788235 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6518, ADC08D1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1358584/lmh6518-normalized-gain

器件型号:LMH6518
主题中讨论的其他器件: ADC08D1020

您好、专家:

   我想问、在不同带宽增益作为频率的函数 LMH6518的图中、纵坐标是否计算为20log (电流增益/18.8)、这一坐标的标准化增益的定义是什么?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一件事是、如果我要使用 ADC08D1020、LMH6518是否足以 驱动 ADC、LMH6518的输出电流如何、也需要在设计中使用另一个 ADC 驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailey,

    我将支持这两个问题。  我正在研究以下内容:

    1.增益图的数据表示方式、如图1、以及是否标记正确。

    2. LMH6518的输出电流和 ADC 驱动能力、以及 LMH6518和 ADC 之间是否需要 ADC 驱动器。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    希望能够从这两个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailey,

    我希望最迟在下周中旬提供最新情况。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec:

     这两个问题有没有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailey,

    1.当梯形衰减器设置为0dB 衰减时、LMH6518产生的增益为10dB (在低增益(LG)模式下)与输出放大器级8.86dB 之和。  然后将18.8dB 标准化、以数学和图形方式将18.8dB 增益表示为0dB 增益。  这使得曲线和图表更易于阅读和理解。  使用归一化增益时、很容易读取衰减或增益随带宽减小的情况。  例如、在图1 (使用200MHz 带宽限制)中、900 MHz 处的标准化增益(x 轴)为-10dB (y 轴)。  在没有归一化增益的图中、平带值将为18.8dB、900MHz 处的 y 轴值将为8.8dB。  归一化曲线便于读取在滚降/极点/零点期间平带增益和增益之间的衰减或增益差异。

    2. LMH6518用于将其输出连接至 ADC,特别是具有100欧姆输入阻抗的 ADC。   ADC08D1020具有相同的输入阻抗结构、这将使 LMH6518能够驱动 ADC。

    以下是从 LMH6518进行布线后使用 FDA 的前一主题: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/795103/lmh6518-lmh6518-interfacing-to-ths4541

    此致!

    亚历克