This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818:需要 PSpice 模型

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1361712/opa818-need-a-pspice-model

器件型号:OPA818

大家好、我正在尝试模拟 OPA818、并与一些 ADI 运算放大器进行比较、看看哪款运算放大器最适合我的应用。 因为有一些可轻松下载的 PSpice 模型、我尝试在 Tina 中打开、并将计划导出到 PSpice。 不过、它在 Tina 中以网络表的形式打开、因此模型看起来像 Spice 一样、我尝试了剪切和粘贴、但 PSpice 不喜欢模型。 有人能告诉我此器件有一个 PSpice 模型吗? 如果问题太多、我想我会使用 ADI 器件、因为我可以轻松地仿真和预测性能。 此外,为什么建模的所有电阻器(例如 R137 thro R164)都带有"无噪声"标志? 看起来似乎是弄巧了仿真器件的目的。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    可通过以下链接下载包含 OPA818模型  的 PSpice 电路:www.ti.com/.../OPA818 (器件产品文件夹的"设计和开发"选项卡)。 该电路包含我们最新的 OPA818模型。 由于我们不使用晶体管级模型、无噪声标签围绕模型的设计方式进行旋转。 我们实际上并没有使用网表中的电阻器来模拟器件的噪声性能、这就是它们具有无噪声性能的原因。  

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ignatio。 前两个变量是 Tina、因此不会在任何其他元素上运行、第三个变量称为 PSpice、但它是一个原理图和大量文件。 我所寻找的只是一个简单的文本子电路文件即 A。 SUB 或 A。 CIR 文件。 这些工具曾经在 TI 网站上提供、但现在变得越来越难获得。 因此、如果您可以在这里切割并穿过一个、那将非常好。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    附加的是。 此模型的 CIR 文件。

    e2e.ti.com/.../opa818.cir

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ignatio、它在 LTSpice 中非常完美、现在我可以真正评估和比较性能。