This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:数据表中缺少信息

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1357791/amc1301-lack-of-information-in-the-datasheet

器件型号:AMC1301

大家好!

请想知道是否存在介绍 AMC1301数据表测试的技术文档。

实际上、例如 SNR 为@ fin = 1kHz、BW = 10kHz。 我明白我必须输入一个1kHz 的正弦波,我必须用 FFT 在输出上测量 SNR。 但" BW = 10kHz"是什么意思?

此外,我不欠 VCCOL,VCMOUT,VFAILSAFE VFSR。 德州仪器是否有使这些分区首字母大写的理解文档?

此致、

尤汉恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yohan:

    此资源应该有助于解决以下问题:

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复 Eva、但您的文档是有关标准逻辑的、AMC1301是一款隔离式放大器。  

    您知道隔离式运算放大器是否有这样的清晰文档、说明了如何测试 SNR 、VC52、VCMOUT、VFILSAFE、VFSR 吗?

    此致

    尤汉恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yohann:

    我们的高精度实验室系列还应讨论以下一些参数:

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、

    感谢您的帮助,不幸的是,没有任何信息解释什么是 SNR,VC44,VCMOUT,VFAILSAFE  VFSR 隔离放大器.

    我看过有关 隔离式放大器和调制器 的视频、但没有观看过有关这些参数的任何视频。

    如果有人能告诉我清楚地解释哪种文档、我会很高兴

    此致、

    YO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yohann:

    我认为数据表中的图7-2将有助于更好地解释这些参数中的大多数。 SNR 是一种测量噪声的常用指标。 希望这对您有所帮助!

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、

    您完全是对的。 我希望找到一个包含每个参数的精确术语表、但对于这个数字、它会有所帮助。

    真的很高兴看到您快速回答我的每个问题。

    此致、

    尤汉恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yohann:

    很高兴这家酒店给了我们很多帮助! 祝您在项目中一切顺利!

    此致、

    评估