This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:申请原理图审阅。

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1356135/ina260-request-for-schematic-review

器件型号:INA260

您好专家。

我的客户希望使用 INA260A 来检测电压(36V)。

原理图配置如下所示。 请查阅它

请告诉我需要修改哪些内容。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在此设计中看不到任何反极性保护。 在 VBUS 引脚中使用二极管难道不是常见的做法吗? 请回顾这一事项。  https://electronics.stackexchange.com/questions/710311/is-a-diode-really-necessary-when-exposing-usb-vbus-as-a-pin-on-a-dev-board   https://www.pcbway.com/blog/25/ESD_Protection_and_Reverse_polarity_protection.html 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    通常、我们建议将 IN+和 IN-连接在一起、并在不使用时将其连接到 GND。 目前、IN+和 IN-之间 存在36V 的差分电压、这会导致器件故障。

    此致!

    穆罕默 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的穆罕默德

    请检查需要更正的器件。

     - VBUS 引脚监控电源(36V、27V、5.0V、3.3V )

     - IN+ GND 连接(PIN_#1,2,3)

    请详细解释需要在电路中更改哪些内容。

    其他查询

    如果驱动 IC 的3.3V GND 与监测电源的 GND 不同、是否应将 IC GND 用作监测 GND? 或者我应该使用 GND 驱动 IC?

    示例) IC 电源 GND:GND
       IC 监控电源 GND:GND-ISO

    此时、您使用的是 IC 的哪种 GND?

    GND??? GND-ISO???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他查询

    Robin 可以在所提供的电路中使用3.3V IC 电源、并将5V 或3.3V 电源监控电源连接到 VBUS 和 IN+ PIN_#1、2、3?

    不使用27V、36V 的条件。

    请回复两个查询。

    因此电路亟需解决。 由于电路速度缓慢、艺术品进度延迟。


    请您理解并尽快确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sang:  

     - VBUS 引脚监控电源(36V、27V、5.0V、3.3V )

     - IN+ GND 连接(PIN_#1,2,3)

    [/报价]

    您需要将 IN+和 IN-连接在一起、如果它们未被使用、则需要连接到 GND。 GND 可能与您用于为 IC 供电的系统 GND 相同。  

    Robin 可以在所提供的电路中使用3.3V IC 电源、并将5V 或3.3V 电源监控电源连接到 VBUS 和 IN+ PIN_#1、2、3?

    不使用27V、36V 的条件。

    [/报价]

    我不确定我是否理解这个问题、您是否介意澄清?  

    此致!

    穆罕默 

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 穆罕默德  

    随附的电路图是用于监控5V 和3.3V 电源的电路。

    在同一个电路中、电源监控功率为5V 和3.3V、并且每个从器件地址都被分配。

    您请求的内容:IN+ PIN_#1、2、3 / IN- PIN_#14、15、16 GND 已连接。 (引脚 VBUS 监控电源连接)

    请确认所提供的5V/3.3V 电路图是否可用于修复此问题。

    如果有任何需要更正的地方、请详细说明需要更正的器件以及如何更正。

    感谢您的配合。

    此致

    srsong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sang:  

    通过连接 IN+和 IN-的 GND、一切似乎都很顺利、但我们通常也将它们绑定在一起、尽管看起来是一样的。 我不确定为什么 A0上以及 I2C 和 ALERT 引脚上有电容器。 我们通常不会在那里连接旁路电容器。  

    此致!

    穆罕默 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    亲爱的 穆罕默德  

    并在提供的电路图中

    A0:MLCC
    警报:MLCC

    我将其删除。

    请再次确认。

    请求的信息:IN+ PIN_#1、2、3 / IN- PIN_#14、15、16 GND 已连接。 (引脚 VBUS 监控电源连接)

    我们将在这些条件下继续进行。

    没有什么问题、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 穆罕默德  

    其他查询

    使用监视电源5V VBUS 连接 GND-ISO 外部 GND

    使用 IC 电源内部 GND

    GND 设置是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sang:  

    5V VBUS 连接和 GND-ISO 外部 GND 之间的差值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 穆罕默德  

    请忽略 GND 器件。

    请最后检查电路连接和时间常量值。

    需要删除的内容

    A0:MLCC
    警报:MLCC

    CLK 和 SDA 电阻是否49.9 Ω?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sang:  

    SCL 和 SDA 上拉电阻器通常为4.7K 或10k Ω。 除此之外、一切看起来都很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 穆罕默德

    我们将继续使用所提供的最终电路。  

    1. 没有什么需要修改或更改的,对吗?

    2. 施加了 F/U 电阻10K SCL、SDA、ALERT。

    3. 是否有理由使用49.9欧姆的 SCL、SDA 阻尼电阻?

     - 如果没有理由,我可以应用0欧姆吗?

    请大家分别回答这三个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sang:  

    除了 I2C 线路上的这些电阻外、一切看起来都没有问题。  

    2.使用10K 上拉,很好。  

    3、我没有听说过这种用法,以前也没有见过。 通常、我们只有10K 上拉电阻。  

    此致!

    穆罕默 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 穆罕默德

    穆罕默德) 1. 除了 I2C 线路上的这些电阻外、一切看起来都没有问题、

    srsong)您是否在谈论 I21C 线路49.9 Ω?  这是应用到接收到的参考板的值。

           如果 I2C 线路的电阻值存在问题、我将其设置为0欧姆。

    除此之外,我知道没有问题。 你同意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 穆罕默德

    我想进一步询问。

    27V、36V 电路的实现方式与5V、3.3V 监控电路相同。

    从器件地址将单独分配。

    请检查两个电路图:27V 和36V 是否存在任何异常。

    经确认、IC 规格高达40V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sang:  

    只是确保不超过36V、您应该没问题。 所有其他内容都会签出。

    此致!

    穆罕默 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 穆罕默德

    感测的总线电压范围:0V 至36V、

    VBUS 规格高达40V。

    是否有任何理由小心不要超过36V?

    需要监测36V 电源。

    请快速回复。

    感谢您的快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sang:  

    该器件的绝对最大值为40V、而该器件的规格为0-36V。 我们不建议超过36V、因为结果不会那么可预测。 如果您使用超过36V 的电压、则直到达到40V 时才会损坏。  

    此致!

    穆罕默