This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:LM393P 标识

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1362466/lm393-lm393p-marking

器件型号:LM393
主题中讨论的其他器件:LM339

您好

我们发现此产品的物理标记不一致、内部结构也不一致

请您确认原因

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM393P 具有多个不同的组装位置;请参阅 ti.com/material-attributes-search/?material=LM393P。

    这些信息可以在 TI 发货标签上找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颖骄、

    顶部和左侧器件#31A5Q3M、引线框和标记符合当前标准。 该器件于2023年1月在 TI 墨西哥组装、使用"B"芯片和粗糙的 NiPdAu 表面。

    对于底部和右侧器件#06W4YLF, 日期代码是正确的。 该器件由中国分包商在2020年6月使用"经典"裸片和纯锡(E3)涂层进行组装。

    然而,引线框与*Current*引线框不匹配。 引线框可能会随着时间的推移而变化、尤其是对于分包商、因此我们不会感到过于震惊。

    裸片不同。 他们是否遇到运行问题?

    LM393系列位于 PCN 之下、用于更换裸片。 请参阅 LM339系列应用手册第2.1节:

     用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南