This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904-Q1:放大器选择

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA564-Q1, ALM2403-Q1, ALM2402F-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1361177/lm2904-q1-amps-select

器件型号:LM2904-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA564-Q1ALM2403-Q1ALM2402F-Q1

您可以为我选择一款合适的产品吗? 谢谢!

 

1) 1)汽车级双通道运算放大器

2)单电源电压范围5-24V

3) 3)共模电压范围 VCC +/-0.7V

4) 4) RθJA 不超过47℃ /瓦数、必要时可以忽略(__LW_AT__)

5)≤失调电压±25mV;失调电压温漂不大于℃ 50uV/μ V;电源抑制比不超过±50uV/V;共模抑制比最小值52dB

6)输入偏移电流不超过0.1uA;输入偏置电流不超过0.1uA;

7) 7)开环增益≥96DB

8) 8)单个通道的负载能力不小于500mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    " VCC +/-0.7V"是什么意思? 您会发现、使用24V 电源时、输入电压范围是从23.3V 到24.7V?

    500 mA 的影响颇多。 ALM2403-Q1无法处理此情况;OPA564-Q1只有一个通道、需要至少7V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    Unknown 说:
    您可以为我选择一款合适的产品吗?

    很高兴您列出了许多设计要求。 问题是、它过于详细、而且许多规格过于严格。 作为系统要求、最好指定一般应用要求(这应该是顶级产品选择要求)、而不是具体的性能数据(较低级别的产品规格)、因为这些数据可能会 为应用排除许多良好的选择。    

    您能告诉我、功率放大器的应用是什么吗? 您是否在寻找旋转变压器驱动器?

    Unknown 说:
    8)单个通道的负载能力不小于500mA

    根据 Clement 注释、ALM2402F-Q1/ALM2403-Q1无法处理500mA 电流负载。 OPA564-Q1可行、但我需要详细了解该应用。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond。 我会在获得信息后更新应用程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    当然、请告诉我。 如果您认为这有助于客户做出决定、我也可以与客户沟通。 如果能够更有效地交换信息、我可以通过中文进行沟通。   

    仅供参考、我们的  ALM2402F-Q1/ALM2403-Q1 旋转变压器驱动器能够驱动市场上的大部分旋转变压器。 如果客户在额定电流中指定500mA /通道、则系统工程师可能会在要求中将> 2倍的电流裕度考虑在内。 根据详细设计要求、客户很可能正在寻找旋转变压器驱动器。  

    汽车市场趋势是在旋转变压器(例如电动汽车)中实现更小的尺寸和更低的驱动功率。 此外、旋转变压器负载中还有功率因数考虑。 实施校正后 、可能会降低功率放大器中的功率耗散和工作电流、从而驱动 L、C 和 R 复杂负载。

    此致!

    雷蒙德