This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA223:使用 TPS62130A 的恒定负载功率电路概念

Guru**** 2385060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A, INA223
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1361715/ina223-circuit-concept-for-constant-load-power-using-tps62130a

器件型号:INA223
主题中讨论的其他器件:TPS62130A

如另一主题中所述、我的目标是使用 INA223来调整 TPS62130A 输出电压、以便向负载电阻提供恒定的功率。 我相信我已经实现了这一目标、希望对我的设计进行审查、以确保我能够相信取得的成果。  

在 Monte Carlo 仿真和最坏情况仿真中、我会看到输出功率变化约为0.08%、这似乎太好了。 我是否还需要添加/测试其他内容、以确保我的结果可信? 附件是我为该电路创建的 PSpice 原理图。

谢谢。
德鲁

e2e.ti.com/.../INA223_5F00_const_5F00_pow.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    超精确度可能无法置信、但电路应该起作用。 很有意思的一点是、仿真和实际测量之间的一致性有多大。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    谢谢你的评论! 我也很好奇实际电路的性能。 希望我可以 很快获得一个原型。

    -德鲁