This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2172:OPA2172 SCH 审查和烧毁原因

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1361293/opa2172-opa2172-sch-review-and-the-reason-for-burnout

器件型号:OPA2172

您好

我们拥有采用 TI OPA2172的电源模块产品;在这种100件 PCBA 的生产中、OPA2172已烧坏;

烧毁 IC 的症状如下:

1) 1)请参阅表以测量烧毁 IC 的引脚电压。 其中大多数是烧毁的 U7-2运算放大器;

2) 2)其中、1pcs OPA2172电源串联电阻器 R28和 R29已烧断并断开。

3) 2个电路板 U4/U5也被烧毁

需要您的支持:

1)检查原理图是否正确或在哪里可以优化;(如果 schch 不够清晰,我可以通过朋友给您发送 PDF )

2) 2) OPA2172燃烧的可能原因是什么、我们可以进行哪些分析?

希望能尽快收到您的回复。

感谢您的支持!

sch 图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benson,

    我假设引脚电压检查是 DMM (或曲线示波器)二极管检查(输出还是电路内?)。  在左侧、可能不存在问题、因为我不认为红色和黑色引线连接一致。  

    上电或断电期间-5V 电压是否变为正电压?  引脚5应具有一定的电阻、以保护输入免受该正引脚4电压的影响。  引脚7的短路有点令人惊讶;此信号到达何处? R6、R8的值是什么?

    最好在 VOUT 快速变化期间检查所有运算放大器引脚是否存在过压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron

    感谢您的及时回复!

    Q1:如您所说,我们通过 DMM 二极管测量 IC 的引脚电压、IC OUT 电路

    Q2:上电期间-5V 变为正电压(波形如下);

    什么问题可能导致 if-5v 变成正电压;两天前,我们曾尝试将-5v 改为+5v , opa2172可以正常工作,它不是只是影响电压输出摆幅?

    Q3:引脚7连接到 MCU ADC、用于监控 VOUT 的电压

    Q4:值 R8为400kΩ、R9为10kΩ、因此 VOUT 约为88V;

    请 先帮助检查 SCH。 除了在引脚5上添加电阻器以接地之外、在 SCH 中是否存在任何其他问题或需要修改?  如果是、请告诉我们。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纠正1个错误

    Q4: 值 R8为400kΩ、R9为10kΩ、因此 VOUT 大约为 -88V;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benson,

    如果-5V 变为正、那么接地输入看起来是相对于引脚4的负电压、R29会限制此输入引脚电流

    应用程序是否工作? 公式与此仿真不匹配。