This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5009A:LM5009asd/NOPB

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1361286/lm5009a-lm5009asd-nopb

器件型号:LM5009A

你好  

请告知我们以下组件的 EOL 和生命周期。

LM5009ASD / NOPB

IC 高压降压 REG LLP-8

-德州仪器(TI)

SN65HVD1780D

IC 485 TCVR SOIC 8

-德州仪器(TI)

此致、

尼克塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将需要内部咨询、并在明天前向您提供更新、谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         没有停产  LM5009ASD/NOPB 的计划。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Campbell,

    感谢您的答复。 如果您可以为以下组件提供类似的 EOL 查询、将会有所帮助。

    SN65HVD1780D

    IC 485 TCVR SOIC 8

    -德州仪器(TI)

    此致、

    尼克塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niketa、

    您是否愿意打开一个新的主题、以便将此器件转给正确的产品支持团队。

    提前感谢您。

    大卫。