This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPAMPEVM-SOT23:它是否适合 TL331BIDBVR

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TL331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1361684/opampevm-sot23-is-it-suitable-for-tl331bidbvr

器件型号:OPAMPEVM-SOT23
主题中讨论的其他器件:TL331

大家好、

我的客户想要尝试我们的 OPA  TL331BIDBVR、我看到它的 SOT23-5封装、我们的 EVM 也有 SOT23-5、但我不知道为什么有 SOT23-5A 和 SOT23-5B、我是否可以知道 SOT23-5A 和 SOT23-5B 之间有什么区别?  
此外、我可以知道 OPAMPEVM-SOT23-5中 U301和 U401的详细尺寸(例如:每个引脚的长度和宽度)、或者具有可以共享的布局吗?

我的目的是确保 TL331BIDBVR 可以焊接在 SOT23-5A 或 SOT23-5B 上以测试性能。

谢谢。

此致、

罗伊

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    简单来说、TL331是比较器、而不是运算放大器。 根据 "通用运算放大器 EVM" 文件的第2.4和2.5节、SOT23-5A 和 SOT23-5B 板的焊盘图案应相同;唯一的差异应在于 EVM 上的引脚排列及其连接:  

    在这种情况下、SOT23-5A EVM 应与 TL331的引脚排列保持一致。 请注意、IN-和 IN+是开关的。  

    至于  U301和 U401的尺寸、我没有此 EVM 的 PCB 文件。 我认为它与 Altium 数据库中的任何 SOT23-5焊盘图案相同。

    我接着打开了库中 TL331BIDBVR 的占用空间、并进行了以下测量:

    此致、