This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:INA333

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317, ADS1147, INA333, ADS1247, ADS1148, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1361632/ina333-ina333

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件: REF200、LM317、 ADS1247ADS1148、ADS1147、 ADS1248

您好!
我想为电阻器设计一个采用4线测量技术的电路。 该电阻器本身集成在其他电阻器的电阻器矩阵中、通过该电阻器可以模拟该表面的热分布。 中心用于温度测量的电阻器的区域(l x w)为(820 x 100)µm^2。

它具有以下规格(数据表):
传感器类型:弯折线结构电阻
传感器连接:4线连接
电阻值(25 °C):3.2 +/- 0.1k Ω
灵敏度:10.0 Ω/(基于 TI 温度系数的理论值)
(事实上、我现在连这些测试芯片都没有、我也只依赖这些信息)

电阻器的类型应该是 RTD、尽管对我来说标称值似乎过高。 所需温度范围 T =-20 °C tot = 120 °C 会导致电阻值 R (-20°C)= 2.75k 至4.15k、这会使电阻器的电压降为1.1V 至1.66V、 我希望通过 OP 将哪个电压放大为0到5V 以馈入 IO-HW? 理想情况下、HW 应该将偏移调整为零(但如有必要、这也可以由 SW 完成)。

你怎么看? 这可以通过三线电路中的 OP INA333 (4线制)或 INA 326来实现吗? 您可以使用 LM317或性能更好的 Ref200作为恒流源吗? 如果能得到支持,我将不胜感激。

此致、Bernd