This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2727:检查是否仍建议使用或 OPA2727AIDR 有更新的替代产品

Guru**** 2500675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1361686/opa2727-check-if-still-recommend-to-use-or-if-there-is-newer-alternative-for-opa2727aidr

器件型号:OPA2727

大家好、

如前所述、我们的客户询问  是否仍然建议使用 OPA2727AIDR、或者我们在此插座上是否有更新的引脚对引脚替代器件、提前表示感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍建议将 OPA2727AIDR 用于电源电压高于5.5V 的应用、但如需采用较低的电源、建议采用较新的 OPA2320AIDR 和 OPA2325IDR。