This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV333:TLV333:低侧分流运算放大器到单端 ADC 以实现成本优化的监控器

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1363100/tlv333-tlv333-low-side-current-shunt-op-amp-circuit-to-single-ended-adc-for-cost-optimized-monitor

器件型号:TLV333

、我这里有一个问题。 如您所说、"因此、只要0< vcm <10.6mV (ish<10.6A)、电路就会正常工作。" 在我的应用中、我得到的是24V 和3A、但在仿真中 、当我尝试 VCM 不是0< Vcm <10.6mV 时、我认为这是不可能的。 您能为我说明一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    oben、

    问题似乎是您 没有 在1m Ω 分流电阻器的底部提供接地连接-见下文。