This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:AMC1311数据表中列出的电阻负载是什么?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1361301/amc1311-what-is-resistive-load-listed-in-amc1311-datasheet

器件型号:AMC1311

您好!

AMC1311数据表中列出了什么是电阻负载和电容负载? 在 9.2.2.2所示的差分至单端输出转换设计中、是否应考虑 AMC1311的电阻负载和电容负载参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    如果您要将差动转换为单端输出、请参阅此应用手册 sbaa229b

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾哈迈

     

     

    德 SBAA229B 中没有任何关于电阻负载和电容负载的描述。 AMC1311数据表中列出了什么是电阻负载和电容负载? 如果电阻负载超出 AMC1311数据表中列出的范围、可能的问题是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    您无需添加电阻负载和电容。  如果添加了超出此范围的电阻负载和电容、则可能会影响输出稳定性。  低电阻将从输出中汲取高电流、高电容可能导致较慢的输出响应时间。  如果您计划将差分信号转换为单端信号、最好遵循我上面链接的应用手册。   

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨利赫

    要了解 Rload 和 Cload 的参数、请检查风箱是否正确。

    1. 如果负载直接连接在 OUTP 和 GND 之间、Rload 应>1Kohm、Cload 应小于500pF、是否正确?
    2. 如果负载直接连接在 OUTN 和 GND 之间、Rload 应>1Kohm、Cload 应小于500pF、是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。

    谢谢。