This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1701:开漏输出对外部 RC 的影响

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1805, TLV1811, TLV1701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1360825/tlv1701-open-drain-output-effect-on-external-rc

器件型号:TLV1701
主题中讨论的其他器件:TLV1811、TLV1805

您好!

请查找下面的电路,

MOT_SPEED_PWM 是一个3.3V 的 PWM 信号,我们使用运算放大器将其电平转换为6.25V,保持2.5V 的参考电压。

稍后需要将6.25 PWM 输出转换为直流。因此使用二阶 RC 滤波器。

但由于这一点,我不能看到输出6.25V,它正在下降。

当我增加 MOT_SPEED_PWM 信号的 TON 时、输出会逐渐增加、但这会影响电路的其余部分。 对此有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不得为 PWM DAC 使用开漏输出。 您需要对称的推挽输出、例如 TLV1811或 TLV1805 (它们具有不同的引脚排列)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Celmens 您好、

    是的、这里有一个错误、是否有适合 TLV1701AIDRLT 的引脚对引脚兼容推挽比较器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随 PWM 变化连接的 Vout 和上拉电阻之间是否存在相关性?

    对于变化的 PWM、输出似乎为非线性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 P2P 设备。

    为了改善该行为、请使 R1强得多(介于10 kΩ 和 1 kΩ 之间)。 但它不能像比较器的输出那么强、因此仍会有一些非线性。 您可以尝试仿真电路、但最简单的方法可能是使用测试电路校准 PWM 到电压的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    谢谢您,Clemens 为您提供的信息。

    如前所述、我们目前没有推挽式 TLV1701的 P2P 器件、但使 R1更强、再加上仿真/测试、可提高性能。

    此致、

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    您能否帮助我在 Tina TI 中生成具有差动占空比和频率的 PWM、因为此部件仅在 Tina TI 中提供、可用于进行仿真。

    我无法像我们在 LTspice 中那样从电压发生器生成 PWM 信号。 您能支持吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我根据您使用1k 欧姆 PUR 的布局设置一个 TINA 电路。

    在 TINA 中、设置具有不同占空比的 PWM 并不直观、但您可以使用通用波形并使用时间间隔来创建 PWM 信号。 例如、这会使用电压发生器在 IN+上以100Hz 的频率创建30%的占空比:

    VOUT_1 是 绿色波形、VOUT_2是红色波形。

    在1kHz 下占空比为60%:

    如果您想了解一组特定的频率/占空比 PWM 信号、或者我如何提供进一步的帮助、敬请告知。

    附件还包括该 TINA 文件。

    e2e.ti.com/.../4135.TLV1701.TSC

    此致、

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要连续脉冲、因为我需要将 PWM 转换为直流。

    从上面的波形中也可以看到、在较高频率下 Vout1没有达到6.25V。

    这就是我们所面临的问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些波形会输出连续脉冲、但仅显示一个周期。 我将发布60%直流1kHz 仿真以供参考。   

    我注意到仿真时会出现问题、但 PUR 已经为1k、所以我不确定开漏比较器是否适合您的应用。  

    您驱动 PWM 信号的速度有多快?

    是否能够使用不同的引脚? 推挽的响应速度要快得多。 例如、以下是相同设置下的输出、但将 TLV1701替换为 TLV1811:

    10kHz 时60% DC:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享该仿真文件!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、

    我使用了之前发送的 TSC 文件、并将运算放大器更改为 TLV1811。

    正如我在上面的波形中看到的、  

    在我们的示例中、20kHz 频率10%占空比我看到 Vout 达到5.8V

                               90%占空比、我看到 Vout 大约为6.3V。

    您能否提供您的反馈,关于差动占空比的此差动输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    这是更新后的原理图屏幕截图、供参考。

    从输出灌入和拉取电流将导致来自 V+的压降。 这是 TLV1811数据表中的一个片段。

    在20kHz 10%占空比下运行时显示了比较器对电流6.5mA 的拉电流、这导致 V+下降约200mV、因此您的输出只能达到理论值~6V。

    而在占空比为90%时、比较器在.7mA 周围拉电流、这会导致 V+下降30mV。

    这是它的原理图。

    e2e.ti.com/.../TLV1811_5F00_pwm.TSC

    请随时告知我任何其他顾虑/问题。

    此致!

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    非常感谢您的详细回答。

    由于比较器的差动电流消耗,我们正在观察输出上的压降。

    但是、为什么基于占空比的电流消耗会发生变化?

    是否就像内部 MOSFET 未完全导通? 请提供您的视图!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RC 滤波器中的电容器也会保持电压。

    因此、当占空比为90%时、比较器在高电平时灌入少量电流以在 Vout1上获得~6.2V、而在低电平时、比较器会灌入~μ A 6mA。 在10%占空比上反之亦然。

    您可以看到、在90%占空比上 t=0时拉入的电流大得多、而 Vout2在其输出上的变化大得多。

    换句话说、如果您使用纯阻性负载、则无论占空比如何、AM2都将在高/低电平下具有相同的电流。

    这是推挽式的基本设计。 另外、还有助于了解为什么会因为 FET 而产生压降。