This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2403-Q1:ALM2403作为电机驱动器、软启动

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: ALM2403-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1363274/alm2403-q1-alm2403-as-motor-driver-soft-start

器件型号:ALM2403-Q1

尊敬的专家:

我是深圳 FAE Anker、我的客户在投影仪产品中将我们的 ALM2403用作微型电机驱动器、原理图如下所示、DAC 的输入来自我们的 DLP。 在其应用中、启动串行是:

1. DAC 输入信号正常

ALM2403 V+ V-加电

ALM2403 EN 引脚上拉

但是、问题是、当 EN 引脚上拉时、ALM2403将经历硬启动过程、电机将发出噪声、ALM2403的输出电压在此过程中也将斜升至高电平。 您能提供一些建议来软化启动过程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    在 EN 引脚上拉时,ALM2403将经历硬启动过程,电机会发出噪音,ALM2403的输出电压在此过程中也将上升为高电平。

    客户可能正在以方波的方式驱动电机。 问题在于电机是 LC 和 R LOAD、电机线圈电感将在 ALM2403-Q1获取电流时产生 LDI/dt 电压尖峰。 客户必须更改输入端的上电序列和/或波形模式。  

    我不确定我对电路的了解程度。 请 为我提供电机的驱动要求、以便我们可以正确地进行仿真。  

    e2e.ti.com/.../ALM2403_2D00_Q1-Bidir-Motor-Driver-not-working-05172024.TSC

    Unknown 说:
    您能提供一些建议来软化启动过程吗?

    客户需要改变上电序列、其中 DAC 中的步骤1应该最后执行。 此外、Vdac 可能需要斜升而不是方波 、以便减少启动电压和/或电流尖峰。 我需要了解更多有关电机驱动参数的信息才能进行仿真。   

    此外、我不确定 OTF/SH_DN 引脚是否配置正确。 如果 V-=-12Vdc、则在使能逻辑中、OTF/SH_DN 引脚应>-12V + 1.2V =-10.8Vdc、请参见下面的幻灯片。 在 ALM2403-Q1中、OTF/SH_DN 以 V-电源轨为基准。 仿真显示 OTF/SH_DN 引脚配置为大约最低要求、在宽工作温度范围内没有设计裕度。 请检查一下。  

        

     

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德