This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:温度规格

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1361169/opa564-temperature-spec

器件型号:OPA564

大家好、支持团队所有人。

我对温度规格有两个问题。

上述两个温度范围是指环境温度、结温还是外壳温度?

器件的哪个部分是 TCASE?

封装可以选择在顶部或底部安装散热焊盘、但这是否意味着表面温度在塑料模塑侧、而不是散热焊盘?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 OPA564-Q1 器件、该器件为汽车级 OPA564。 OPA564-Q1 最近进行了修订、但使用的裸片设计与 OPA564相同。  

    Unknown 说:
    1.上述两个温度范围是指环境温度、结温还是外壳温度?

    特定范围是指数据表的性能规格、这些规格可在-40°C 至85°C 的温度范围内得到保证和规定。   

    工作范围是指 OPA564能够在-40C 至125C 的温度范围内工作、但未指定85C 以上的性能规格、将偏离最大 数据表中说明的典型图形。  

    如果使用 OPA564-Q1 器件、则指定的工作范围为-40C 至125C、这是汽车标准合规性。  

    Unknown 说:
    2.设备的哪个部分是 TCASE?

    区分温度是指散热器区域中最热的部分、OPA564具有两个散热器选项、其中散热器封装在顶部或封装在底部。  OPA564-Q1 只有一种选择、即将散热器分配在功率放大器的底部(使用 PCB 从 IC 的功耗中散发过多热量)。   

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raymond-San

    感谢您的回答。

    >TCASE 是指散热器最热的部分,  

    将这理解为"外露散热焊盘"的表面温度是否正确?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    >TCASE 是指散热器最热的部分,  

    将这理解为"外露散热焊盘"的表面温度是否正确?

    [/报价]

    正确。 散热焊盘与硅芯片直接接触(进行热键合)、是外露功率放大器中最热的部分、即外壳温度。   

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德