This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA597:VSON 散热焊盘连接

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1362903/ina597-vson-thermal-pad-connect

器件型号:INA597

我使用的是采用 VSON 封装的 INA597、并且想知道散热焊盘是否能接地。 数据表中没有关于这是否可接受的指导。 散热焊盘是否可以接地?  

我也将 V-和 Ref 接至我的系统接地、以获得更多信息。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    散热焊盘需要连接到与 V-相同的节点、而不能连接到任何其他节点。  我们将记下这一点以将其添加到数据表中。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒-非常感谢回复 Mike!

    了解散热焊盘应连接到与 V-相同的节点。

    此致!  

    凯文·塞格