This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA237:器件标识和标签的生产日期代码相互匹配。

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1362519/opa237-date-code-of-unit-markings-and-label-is-matching-with-each-other

器件型号:OPA237

您好:专家,  

您能否检查并确认与标签信息匹配的器件顶部标记上的生产日期代码?  

我不知道如何解码器件上的商品标记。  

请在这方面提供帮助、期待您的宝贵支持。  

谢谢!  

此致  

Manoj Balakrishnan.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小条形图是二进制日期代码;此处、2/7 = 2022年7月。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克莱门斯,  

    感谢您的及时响应。  

    这里的单位标记是 DC2227( 2022年第27周),但标签上标记为 DC 2250。 这是正常的吗?  

    器件状况良好且与所有参数匹配。  

    请告知..  

    谢谢你。

    此致  

    Manoj Balakrishnan.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    器件的日期代码与发货标签没有区别、我看不到这些器件有任何问题。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael,  

    感谢您的确认,Pls 帮助验证以下标签,并在顶部标记中的二进制数字中建议生产日期代码。  

    ...

    期待您对此事的宝贵支持。  

    美好的一天

    此致  

    Manoj Balakrishnan.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    一般我们不提供 e2e 上的生产日期代码查询、请 就此联系客户支持中心:

    https://support.ti.com/csm

    此致、
    迈克