This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214-Q1:PCN:20231220001.2 -生效日期:2024/06/20 - PCN 类型:制造场所变更/认证/原产国/新分包商(Fab)

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1353274/ina214-q1-pcn-20231220001-2---effective-date-2024-06-20---pcn-types-fabrication-site-change-qualification-country-of-origin-new-subcon-fab

器件型号:INA214-Q1

德州仪器(TI)- PCN:20231220001.2 -生效日期:2024/06/20 - PCN 类型:制造场所变更/认证/原产国/新分包商(Fab)

关于 "CS2305251:PPAP20231227-028858"、  
在这里,我创建的第一个帖子为团体 Joselito Go 请求。

INA214AQDCKRQ1

根据我们在此 PCN 中的了解、该变更与其他站点相关。 DQM 风险评估
与此更改相关的测试流程图已在"我的应用"中上传。
德克萨斯州、因为供应商需要确认:

-新地点的 ESD 标准和以下信息
应在 PPAP 中提供。
-机器性能分析
-工艺能力分析
-以速率运行
-清洁度(流程链)

由于我们在 PPAP-s 中没有找到这些组件、因此我们需要帮助/建议在 PPAP 文档中的哪里找到/识别它们。

谢谢、此致、
T·萨博
供应商质量工程师
柔性 Zala A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamas,

    感谢您的提问。 请允许我与团队核实这一点、我会告知您我们提供这些问题的能力和时间安排。

    此致!
    埃里克·赖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamas,

    由于这些问题的性质、我必须将您引导到正确的 PCN 查询渠道。 您可以联系您当地的现场销售代表或变更管理团队进一步跟进此问题。

    此致!
    埃里克·赖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik!

    很抱歉没有发短信、感谢您的回答。 我与您的同事进行了交谈、我们的 GBS 支持团队要求您的团队在 PPAP 中或单个简单的文件中向我们提供这些信息、其中包含我们的客户 BMW 所需的这些信息。

    在我们收到这些信息之前、请勿关闭此案例。 我会让您知道它是否结束。

    此致、
    Tamás Szabó

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamas,

    我建议我们 将其移至电子邮件主题。 请告诉我这是否可以接受。 我会给您发送一封电子邮件、总结您的问题、我们可以继续在其中进行讨论。

    此致!
    埃里克·赖