This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1208:与 AFE7953面向8.3GHz 的匹配网络

Guru**** 2813155 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF1208, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1358452/trf1208-matching-network-for-8-3ghz-with-afe7953

器件型号:TRF1208
主题中讨论的其他器件: AFE7950EVM

尊敬的 TI E2E 社区:

我们已按照设计 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/trf1208.pdf?TRF12089136740 第30页了解与 ts 的发送器阻抗匹配网络。

实际上、我们得到了非常差的输出、比如与预期相比低-20dB。

下面是我们的设计情况。

我们将感谢您提供任何帮助。  

此致、

阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

       您能否分享 上面原理图中填充了哪些元件以及哪些是 DNI?

    另外、当以满量程运行 DAC 时、您正在以 dBm 为单位测量的输出信号是什么?

    此致、

    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hruday:

    我们将在定制电路板上以满量程运行时获得-10dBm 的信号、而我们在没有 TRF1208的 AFE7950evm 上对其进行了测试、并且同样的配置为3dBm 的功率。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/trf1208.pdf?ts = 1715089136740中所述

    第30页 TRF1208数据表我们遵循了8.2GHz 的基准电路。

    此致、

    阿比谢克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek,

      我将在我们进行离线对话时结束这一主题。 如果您有任何问题、请通过电子邮件联系我们。

    此致、

    赫鲁迪