This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1305B2:设计适用于 Intel 无线8265模块的射频放大器

Guru**** 2926810 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF1305B2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1355876/trf1305b2-designing-an-rf-amplifier-for-the-intel-wireless-8265-module

器件型号:TRF1305B2

我正在尝试为 Intel 8265 M.2无线模块设计一个射频放大器(与此类似)。 最好将其放大至30dB。

我不知道 TRF1305B2是否可以实现它。 但您能帮助指导我了解这些产品、或可供我尝试的评估板吗? 或者、如果您有参考指南 、我可以详细介绍。

遗憾的是、这是我第一次设计射频放大器。 我能得到的任何帮助都是真的感激.

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mizzi:

       我看到您正在寻找一种功率放大器、将您的信号放大到30dBm 的输出功率。  TRF1305B2是一款全差分放大器、主要用于驱动 ADC。 很遗憾、目前 TI 未提供任何 PA 来支持30dBm 输出功率。 您可以 先查看 TRF37XX 系列增益块 、其输出功率可达到18dBm。

    此致、

    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hruday、

    感谢您的评分 它是否需要在接收端使用低噪声放大器和开关以充分发挥 WiFi 信号增强器的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mizzi:

       是的、它需要 PA、LNA 和开关。 请参阅此 设计指南

    此致、

    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hruday、

    这太棒了、我去看了导游。 关于使用控制引脚(PA_EN、PA_LNA 和 HGM)、如何控制时序? 例如、何时根据 Tx 和 Rx 打开/关闭 PA 和打开/关闭 LNA? (我假设我们需要相应地控制开关)如果不需要、请更正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mizzi:

      请参阅 数据表中的表9.1。

    此致、

    赫鲁迪