This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1851:电压表

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1851, TLV1821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1358959/tlv1851-voltagemeter

器件型号:TLV1851
主题中讨论的其他器件: TLV1821

亲爱的诗人

我有一个与 TLV1851相关的问题。 正如我的图片中所示、我想将其用作电压计。

如果电压低于基准电压、则输出应为高电平。

我要为 OPAMP 提供3.3V 电压。 以便可直接连接至我的 ESP32。

最大输入为20V。

这个词在我的图片中是画出来的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伯特兰、您好!

    可以。 这可以正常工作、但正输入上来自抽头的电压和基准电压不能超过3.3V。

    您的预期输入电压范围是多少? 可能有更好的设备可供使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0-20V IN 用作比较器、因此当电压低于电位器时、将产生3、3V 的高输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伯特兰、您好!

     "输入"(反相)节点上的预期输入电压范围是多少?

    正输入端的预期最大电压是多少? 您是否计划将锅调至最大值?

    采用3.3V 电源时、比较器的最大输入电压为3.3V。 如果输入上的电压超过3.3V、内部 ESD 二极管会将输入钳制为3.3V 电源。

    理想情况下、您应该使用一个集电极开路/漏极开路输出、无论比较器电源电压是多少、您都可以设置输出"高"电压(VOH)。

    例如、您可以使用 TLV1821 (集电极开路输出)并将其关闭20V 电源、然后将输出上拉至3.3V 以连接到您的数字逻辑。 这将允许您向输入施加完整的0至20V 电压、但输出将始终为0至3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Bertrand、

    如果有任何进一步的更新、请随时重新打开此帖子。