This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:ISO224B 增益误差

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1363798/iso224-iso224b-gain-error

器件型号:ISO224

您好!

对于隔离放大器 ISO224B、数据表中提到的增益误差为0.3%最大值。

0.3%是相对于满量程电压还是相对于施加的输入电压还是(VOUTP–VOUTN)/ VIN (1/3)* 0.3%?

此致、

卡南阿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

    增益误差与满量程电压有关。  您可以观看此 视频 以了解更多详细信息。

    谢谢