This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2652:OPA2652E/3K 的-55C 存储空间

Guru**** 2514245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1364567/opa2652--55c-storage-for-opa2652e-3k

器件型号:OPA2652

您好、我的客户要求-55°C 存储(不可用)。 是否有数据表明 OPA2652E/3K 可满足-55C 存储温度?

1.如果是,请发送数据给我。

2.如果否,请推荐一个具有-55°C 存储能力的替代方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

    我无法找到有关此类测试的数据、因此请注意不要在此温度下存储器件 、因为我们无法保证器件的功能、因为它超出了绝对最大额定值。 我能够过滤某些在-55°C 以上可以存储的器件。 性能类似的双通道器件。  

    高速运算放大器(GBW≥50 MHz)产品选择| TI.com

    此致、

    伊格纳西奥