This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226EVM:可使用超过5ea INA226EVM 和超过2个 SCB 来设置/控制/获取日期

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1364356/ina226evm-possibility-to-setup-control-acqusition-date-using-more-than-5ea-ina226evm-and-more-than-2-scb

器件型号:INA226EVM

你好

根据 INA226EVM 用户手册、

SCB (传感器控制板)和 GUI 一次最多仅支持4个 INA226EVM。

如果我要使用超过4ea INA226EVM、

例如)使用9ea EVM、表示至少需要3个 SCB。

在这种情况下、是否可以在一台 PC 上设置/控制所有 EVM 和 SCB?

或者在一台 PC 上只能在 GUI 上控制多达4个 EVM? 要获得额外的 EVM 控制、是否需要额外的 PC?

感谢您的提前帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一次对4个 EVM 的限制主要是 GUI 限制。 如果您移除某些上拉电阻器、则可以将一个 SCB 连接到全部9个 EVM、以免其上拉过强。 然后、您可以使用用户指南第4.2.4.1节中的"setdevice"、"rreg"和"wreg"函数的组合、使用自定义脚本(使用 Python 或类似版本)与 SCB 进行通信、以获取寄存器数据。 然后自行绘制数据。 用于在批量通道上发送数据的"收集"功能将不起作用、因为该功能限制为一次4个。 如果您不需要同时绘制所有器件、则可以使用 GUI、只需更改一次查看的4个器件。 如果您确实需要 在我们的 GUI 中同时绘制全部9个 SCB,那么是的,您需要3个 SCB 和3台 PC .....

    此致、

    米奇