This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:通过 INA226分线板和 Raspberry Pi 4B+测量-20mA 的流量传感器输出

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1363444/ina226-measuring-flow-sensor-output-from-4-20ma-with-ina226-breakout-board-and-raspberry-pi-4b

器件型号:INA226

大家好!
我有一个小项目来测量流量传感器(下面的接线图)到 INA226分线板(下面的接线图)和 Raspberry Pi 4B+的流量输出。 由于我不熟悉电气工作、因此我想就我解决问题的方法获取一些意见。

我假设电路图如下图所示:

之后、我会像这样使用 Python 库: https://github.com/e71828/pi_ina226/tree/main 从 INA226板中查询当前值。 这是一个解决问题的好计划吗? 此外、由于我需要在-20mA 之间进行测量、因此电路板上的 INA226和 R002电阻器导致的该问题的粗略测量误差是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    对我来说、这种方法很好。 我建议使用此 TIPL 来选择分流电阻器、因为它取决于多个基于系统设计的因素: https://www.ti.com/video/6076324596001。我们还有一个数字电源监控器工具、可以帮助选择分流器: https://www.ti.com/tool/download/SBOR021、 https://www.ti.com/lit/an/sboa511a/sboa511a.pdf。最后、我们有一个可能有用的误差计算工具: https://www.ti.com/tool/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL。如果您有任何问题、敬请告知!

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Mohamed、

    不确定我是否正确理解了误差计算工具、但我让 Pi 为 INA226供电、因此电源电压将为3.3V、共模电压可能来自电源来为流量传感器供电、而电路板上的电流+则为24V。 我需要在-20mA 之间进行测量、因此安培的范围是0.004至0.024A。 给定板上的电阻器为 R002、大小为2m Ω。 输入我的值后、误差率似乎很高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    对误差计算影响最大的可能来自分流电阻器。 由于您的分流电阻器很小、因此这意味着其上的压降也很小。 此时的误差主要由偏移决定、可以校准。 或者、可以使用更大的分流电阻器。  

    使用2mΩ 分流电阻器:  

    使用100mΩ 分流电阻器:  

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否在电路板上添加另一个与 R002电阻器串联的3欧姆电阻器来增加总体电阻? 新图如下所示:

    新电阻器是位于高侧还是低侧是否重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您可以添加一个串联电阻器作为分流器、但由于电阻器容差、这会增加一些误差。 理论上、这种方法应该可以很好地工作、但是我对 Adafruit INA226板不是很熟悉。 如果您还有任何问题、敬请告知!  

    此致!

    穆罕默德