This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:LTSPICE 上的单位增益带宽

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1364292/tlv9064-unity-gain-bandwidth-at-ltspice

器件型号:TLV9064

您好!

我从 TLV9064网页 https://www.ti.com/product/TLV9064#design-development 下载了 SPICE 模型 
我想测量单位增益带宽并成功测量 LTSPICE 中的5 MHz、为什么? 也许我没有构建 LTSPICE 适当吗?

我的动机是仿真运算放大器的连接(具有相关的电阻器值)并测量截止频率。


谢谢!
迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LTSpice 文件的增益为2、Rf=rg=10欧姆、即输出的负载为20欧姆、您应将其增加到1千欧姆区域、  

    1 TINA 模型的增益显示大约为17MHz f-3dB、  

    如果使用10 Ω Rf=Rg 加载它、则仅870kHz BW

    在您的第二个电路中、请记住 V+节点有一个4pF 的输入 C、  

    由于您的源 R 为3.2k at 12MHz、这将增加一个极点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael M.:

    Michael Steffes 是对的。 增益2将切断带宽约一半、也称为5MHz。  

    此外、我们仅在 Tina 和 PSpice for TI 中测试了该模型。 我们无法保证此模型将在诸如 LTSPICE 的其它 SPICE 仿真器中如预期的那样执行。  

    此致、

    R·克利夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael M:

    您是否将电源电压设置为12V? 如果 这违反了建议的电源电压范围、绝对最大电压范围5.5V 和6V、请仔细核对。  

    您的输入共模电压看起来也设置为接地。 这是电路中的一个潜在问题、因为您的 VEE 也是接地的。 您可能会削波信号。  

    此致、

    R·克利夫