This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2402-Q1:ALM2402 SON 封装信息

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ALM2403-Q1, ALM2402-Q1, ALM2402F-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1364181/alm2402-q1-alm2402-son-package-information

器件型号:ALM2402-Q1
主题中讨论的其他器件: ALM2402F-Q1、ALM2403-Q1

团队成员

我查看 ALM2402数据表。

我仅查找 TSSOP 封装信息  

您是否有 SON 封装?

BRS

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    ALM2402相关产品有两个器件型号、即 ALM2402-Q1和 ALM2402F-Q1。 ALM2402F-Q1具有更高的压摆率以及其他细微差异、与 ALM2402-Q1有所不同。 HTSSOP 是 ALM2402F-Q1中唯一采用的封装。  

    在 ALM2402-Q1中、该产品会提供两种封装、请参阅下图。  

    请告诉我驱动程序的应用。 我们还提供 ALM2403-Q1、它也仅附带 HTSSOP 封装。 WSON 封装不太常用、这就是它在 ALM2402F-Q1和 ALM2403-Q1中不可用的原因。  

    此致!

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raymond

    我们不知道 SON 的封装信息吗?

    BRS

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    根据您的查询、唯一的 SON 封装是 ALM2402-Q1。  

    请告诉我们应用和可能的数量、或许我们可以了解封装选项。  

    此致!

    雷蒙德