This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214-Q1:关于 INA214的问题

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: INA214, INA214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1363030/ina214-q1-question-about-ina214

器件型号:INA214-Q1
主题中讨论的其他器件:INA214

尊敬的 TI  

我有疑问

 Rshunt = 0.02 Ω

IN+= 7.5V

V+= 3.3V

问题  

 1) 1) INA214增益为100。  

  如果消耗电流(I shunt)为0.1A、则 OUT 引脚电压为0.2V? 对吗?  

  如果 V+电压为3.3V、电流高达1.65A 时是否没有问题? (OUT 电压= 3.3V)

2) 2)如果消耗电流(I SHUNT)为0mA、 IC 消耗电流有多大?

  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您的计算正确。 (INA214的 µV 偏移误差高达60 μ V、这在输出上导致一个高达6mV 的误差。 另请注意增益误差。)

    2. Iq 被指定为100 µA。 (该电流不会流经分流器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯

     2.如果 Iq 为100 μ A、那么电源电压是多少? (V+)

    其他问题

    如果 D+和 D-点被改变、IN214激活了吗?

    (IN-:7V5_V2X_Compensator 侧  / IN+:V2X2_DC_OUT 侧)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试条件在第5.5节的顶部指定。

    INA214-Q1是双向的、但是它无法输出低于 GND 的电压。 您必须提高 REF 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 D+和 D-相反、OUT 引脚的值是多少? 它是否为0V?

    我们已将 REF 引脚连接到 GND。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加问题

    2.我们需要从 IN+到 IN-的捕获器吗?   

      我们是否应该将 C1791连接至 IN-引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出不能低于 GND、因此它将保持在 GND。

    INA214-Q1本身不需要电容器。 如果需要对输入信号进行滤波、可能需要进行滤波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。