This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9104:输入电压范围超过 CMVR Vcc

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1364242/tlv9104-input-voltage-range-exceeds-more-than-cmvr-vcc

器件型号:TLV9104

团队、您好!

我们将 TLV9104用于单位增益放大器。 其中标称输入电压为10V、单位增益放大器将由12V 支持。 还有一种情况、输入电压现在超过了共模电压范围大于 (V+)+ 0.2。 在这种情况下、输出将是什么? 我的理解是、它应该是 Vs 电源电压、即12V。

有关更多详细信息、请查看所附的屏幕截图。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;请参阅数据表的第7.3.2节。