This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2227:更改 TI 标识格式

Guru**** 2681365 points

Other Parts Discussed in Thread: TL072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1360546/opa2227-ti-logo-format-change

器件型号:OPA2227
主题中讨论的其他器件:TL072

你好

我买了 OPA2227UA/2K5、但有问题。 我想知道我的器件是真实的或伪造的。  

我发现一个文档、显示将 TI 标识更改为带有 IC 标记的 TI 字母

e2e.ti.com/.../TI-logo-format-change-declaration.pdf

但我购买的器件甚至没有相关的 TI 信函。

此外、我还有 TL072IDR、它没有显示在我随附的 PDF 中、但没有 TI 标识、只有 TI 字母。 我怎么能知道哪个是假的、哪个是真实的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否从授权经销商处购买了这些产品?

    PCN# 20230306000.1和 PCN# 20220615003.1推出了新的制造厂。 这些站点的芯片是全新的、因此不会将其标记风格视为改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    与 Clemen 同意-如果他们来自授权经销商、则他们可能是真正的 TI 器件。   

    您能详细描述一下这个问题吗?  2227和 TL072都有问题吗?

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯和迈克尔  

    是的、我从 Digikey 处购买这些器件、上次购买时、我可以在封装上看到 TI 标识、但这次我看不到标识、恐怕它是伪造的。 您能给我展示一下我可以遵循的某个地方、看看我在 IC 封装上应该看到什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表告诉您应该看到"OPA 2227U A";不保证有任何标识。

    总之、DigiKey 的器件是真实的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    同意 Clemens 的说法。  数据表 列出了器件标识上的预期内容。  封装上是否带有 TI 标识、不得用作假冒材料的任何指标。  DigiKey 是授权经销商、因此您可以确信它是 TI 器件。

    此致、
    迈克