This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:您能否告诉我您推荐的 IC?

Guru**** 2813475 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224, AMC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1363181/iso224-could-you-tell-me-the-ic-you-recommend

器件型号:ISO224
主题中讨论的其他器件: AMC1350

您好!

我有任何问题。

1) 1) TI 是否有符合以下规格的隔离产品?

 ・初级侧输入电压范围为±5V 或以上

1阶到2阶电压电阻:1分钟 AC1500V 60Hz

交流输入可能(商业频率60Hz 必须可测量)

・Ω 满足-25℃ 至85℃ 的工作温度范围

次级侧输出电压的目标范围大概为±5V 至±10V。

我找到了 ISO224、但请告诉我是否有其他东西。

2)哪个产品具有与 AD204KY(ADI)相同或更高的规格?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    感谢您关注我们的隔离器件。 您的客户是谁、他们的系统是什么?

    您可以在输入端使用电阻分压器吗? 这将为我们的器件产品系列提供更多选择。 ISO224是我们具有最高输入范围的产品。  

    2.我推荐 AMC1350作为最好的替代产品。

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eva-San:

    感谢您的支持。

    客户名称和应用程序不能在 E2E 中列出。 如有必要、我们将通过私人消息通知您。

    1) 1)我会与客户确认是否可以使用电阻分压器。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    明白了、如果还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eva-San:

    好的。

    我会在客户回复后通知您。

    此致、

    西井市