This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6525:我可以问一下、如何应用读取通道?它的主要用例是什么? 谢谢!

Guru**** 2604945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1363765/lmh6525-may-i-ask-how-is-the-read-channel-applied-and-what-are-its-main-use-cases-thank-you

器件型号:LMH6525

HELLOW (HELLOW)

      我可以问一下、读取通道是如何应用的、其主要用例是什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设备专为 CD/DVD 刻录机而设计。 数据表中显示:

    通道使能输入

    四个通道中的每一个通道都有一个(读取)或两个允许通道开启或关闭的使能输入。 读取通道使能(ENR)是一个单端 TTL/CMOS 兼容输入。 单端信号足以满足该通道的要求、因为读取通道通常在整个驱动器读取或写入过程中启用。 三个写入/擦除通道需要运行得快得多、因此这些通道启用是 LVDS 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meiling 您好、

    Clemens 在回复中发布了一个问题、包括数据表语言、描述了 LMH6525的"读取通道"。