This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124:LM124

Guru**** 2523220 points
Other Parts Discussed in Thread: LM124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1359853/lm124-lm124

器件型号:LM124

先生们:

我最近不得不在差动放大器(LM124)的输出中添加一个 RC 缓冲器、该缓冲器用作高频(900kHz)开关降压稳压器输出电压的反馈感应。 缓冲器的值为560pf 和10欧姆。 我做了这个(我不喜欢添加它!) 以减轻似乎耦合到差动放大器输出端的开关噪声。 我想知道我可以安全使用的最大电容是多少、不会有差分放大器(LM124)不稳定的风险。

BTW、这个直接取决于开关晶体管 dv/dt 的开关噪声似乎通过偏置电源(+12V、-0.7V)耦合、而不是通过输入耦合。 向上搜索电源上的旁路电容器有助于消除噪声耦合。

对这一现象的任何了解都将不胜感激。

谢谢!

理查德·坎马罗

原理图:

用于输出电压检测的 LM124

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、  

    此帖子是否与您发布的上一个主题相关?  https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1357068/lm124-lm124-quad-op-amp 

    如果是、请在您下次回复该主题时点击"回复"。  

    您能展示一下输出级连接到了什么吗? 以及电阻器的阻值是多少、因为图像模糊、所以无法清晰地看到电阻器值。

    谢谢!
    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅上文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、  

    我不确定您是否更新了一些内容、但我没有看到在您的主题中添加了其他信息。 请更正我的错误。  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashley、

    我很抱歉数字模糊了。 我用我的切断工具制作干净的副本,但当我粘贴在这个块时,它们变得模糊了。  

    本质上、有一个差动放大器(LM124)反馈输出电压。 增益为0.1466。 电阻为3.65k 和24.9k。

    输出通过另一个分频器(10K/10K)、然后到达上述1823 PWM 芯片中反馈放大器的反相输入。

    希望这有助于您了解我如何使用 LM124。

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要插入图像而不重新缩放、请删除"Dimensions (尺寸)"数字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、  

    感谢您提供额外的图像。 为了澄清我的问题、我不确定我是否了解从运算放大器侧到第二张图片的输出和 IN+是如何连接的。 另外、电源电压值是多少?  

      

    这里连接的运算放大器的输出是否用红色圈出?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、运算放大器的输出在您圈出的位置进行连接。

    电源电压为+12V 和-0.7V。  

    另外、运算放大器输出上的 RC 为10欧姆和560pf。 放置该滤波器是为了消除一些由开关功率 MOSFET 引起的高频噪声。 不喜欢将其放在那里(它不应该在那里!)、但我无法滤除通过任何其他方式引入的开关噪声。 560pf 是否过大? 它是否会导致运算放大器不稳定?

    THX:

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、每个电源上都有旁路电容器(0.1uf)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、  

    您以正反馈方式连接运算放大器是否有原因? 运算放大器最初被设置为差分电路、不需要正反馈。 除非 C2003 (560pf) 和 R196 (3.65k)确实接地?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无正反馈。 它配置为差分放大器。 是的、RC 与逻辑回路相连。 这些字段只用于我在前面提到的滤波目的。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、  

    感谢您提供更多信息。 是否可以在输入侧替代放置一个滤波器? 使用900kHz 开关频率、您可能还会遇到放大器的 CMRR 问题。 您能否在不使用缓冲器的情况下提供输入(IN+和 IN-)和输出的示波器捕获?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

    我曾尝试在输入上添加电容器、但它无法正常工作。 观察每个输入和输出、我们可以看到正输入很干净、负输入有从输出反馈回来的纹波。 我将看到能否找到一些示波器图片。 噪声似乎耦合到输出中。 可能是布局不是最佳的情况。  

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、  

    是的、请提供带缓冲电路和不带缓冲电路的示波器图片。 查看输出与输出的变化情况将会有所帮助。  

    谢谢!
    此致、
    阿什利