This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA310A:如何通过 INA310缩短 OC 保护响应时间

Guru**** 2385370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1365143/ina310a-how-to-improve-oc-protection-response-time-by-ina310

器件型号:INA310A

大家好、我的客户使用 INA310A2进行直流电流采样和 OC 保护。 但 OCP 的响应时间相当长。  采样电阻2mΩ,SET 26A 触发过流。 过流响应时间3.12us、其中运算放大器响应延迟为300ns、运算放大器转换延迟为2.62us、比较器延迟为140ns、反射器延迟为86ns。 对于 OCP、总共4us 的时间太长。 主要原因是、这种过流比较器的最大带宽仅为1.3MHZ。 我们有没有其他可以改善响应时间的方法? 在后续短路测试中、他们可能会更改电流设计以获得足够的 OCP 响应时间