This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM148:ESD 等级

Guru**** 2825875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1364716/lm148-esd-rating

器件型号:LM148

团队、您好!

我要查找此器件的 ESD 等级(LM148FKB)、数据表中没有此信息。

此致、

雷南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    此器件没有 ESD 等级。 我们没有在这些器件上运行的 ESD 测试的任何数据。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    器件是否容易受到 ESD 影响? 无 ESD 等级可能意味着它对 ESD 敏感、但灵敏度尚未通过测试确定。

    此致、

    雷南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renan:

    该器件容易受到 ESD 影响、但尚未进行测试。 该器件于1979年发布、 早于1982年成立的 ESD 协会第一标准委员会

    此致!
    杰瑞