This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:支持电流感应电阻器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1365035/ina219-current-sense-resistor-support

器件型号:INA219

大家好、团队

我们希望使用 INA219设计电流检测电路。

在电路中、输入为12V、最大电流为10A

对于电流检测电阻器、您建议使用哪款器件?

谢谢

佩里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Perry、

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    选择分流电阻器时有许多注意事项(容差、精度、功率等)。 我建议您先 观看这段视频、我们将这些视频作为本问题的指南。

    如果您在观看视频后有任何问题、敬请告知。

    路易