This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224EVM:ISO224EVM 增益

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, ISO224EVM, ISO224, OPA277, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1364359/iso224evm-iso224evm-gain

器件型号:ISO224EVM
主题中讨论的其他器件: ISO224OPA277、AMC3330、 AMC1311

您好!

在 ISO224EVM 评估板中、U4 OPA277的增益仅设置为2.8、而 ISO224增益为1/3。

将增益设置为2.8而不是3有什么具体原因吗?

此致、

卡南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

    我认为 OPA277的增益设置不存在具体的原因。   

     评估 ISO224的用途是什么类型的系统?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmad:

    我们使用 ISO224来将汽车测试系统中现有卡的30mV 至1.1V 模拟电压隔离开来。

    您是否有任何增益为1但偏移和增益误差与 ISO224B 相似的隔离放大器?

    此致、

    卡南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

    如果您需要集成电源、可以查看 AMC1311和/或 AMC3330。  AMC1311的输入范围为2V、而 AMC3330为+-1V、因此您可以调节输入电压范围以匹配器件的满量程输入非常理想。

    谢谢。