This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:器件营销

Guru**** 2554720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904BA, LM2904B, LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1364761/lm2904b-q1-device-marketing

器件型号:LM2904B-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2904LM2904B、LM2904BA

尊敬的团队:

"器件营销"是什么意思? 除了不同的封装类型外、这些器件之间有何差异? 我无法 在此数据表的其他位置搜索示例2904AVQ 或2904BQ。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明康市

    这些不同的名称是不同的可订购器件型号。 是否有您要查找的特定器件规格?

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 例如、LM2904BAQPWRQ1、LM2904BQPWRQ1和 LM2904BTQPWRQ1有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明康市

    以 LM2904B 开头的所有 LM2904器件都是 LM2904的 B 版本(请参阅电气特性表)

    所有以 LM2904BA 开头的 LM2904器件都是具有较低偏移等级的 LM2904 B 版本。

    LM2904BT 是 LM2904B 的三个温度探测版本

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jerry、非常感谢您的详细解释。