This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4520:更换 AD8130

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4520, THS4541, THS3215, VCA820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1364215/ths4520-replacing-the-ad8130

器件型号:THS4520
主题中讨论的其他器件: THS4541THS3215VCA820

您好!

要替代 AD8130、在频率方面我想使用 THS4520或 THS4541。 这些 IC 能否进行差分到单端转换?

另外、请告诉我、您是否建议使用任何其他 IC 来替代 AD8130。

AD8130: https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8129_8130.pdf

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuta、

    FDA 的配置 与竞争器件略有不同、可能不适用于其应用。 我们的交叉参考工具重点突出了两个可提供类似特性和功能的潜在器件。 这两个器件是 THS3215和 VCA820。 这是一款比较独特的器件、因此没有直接插入、但我列出的与竞争对手器件最接近的器件是。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio-San:

    感谢您的支持。

    此致、

    西井市