This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6525:如何设置振荡频率

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1364425/lmh6525-how-to-set-the-oscillation-frequency

器件型号:LMH6525

HELLOW (HELLOW)

      在数据表中、振荡频率的设置是通过电阻完成的。 我们试图更改电阻、但振荡频率在62.5MHz 下保持不变。 为什么会发生这种情况? 您能帮助解释一下

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meiling 您好、

    我有几个跟进问题:

    1.在测试过程中是否启用了振荡器?

    2.您在电路中使用的外部振荡器设置电阻器是什么?

    3.您是否也通过外部电阻设置振幅?  还是仅设置频率?  频率由引脚12 (RFA)和引脚13 (RFB)上的外部电阻设置。

    4.是否已检查您是否设置了正确的电阻器频率(RF)引脚?  如果您设置"A"(引脚12)但预计"B"(引脚13)会发生变化、则可能不会观察到变化。

    此致!

    亚历克