This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA455:具有100mA 输出电流的功率放大器支持输出类型正弦、方波和斜坡

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA455, OPA593, OPA891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1356145/opa455-power-amplifier-with-100ma-output-current-supported-output-type-sine-squarewave-and-ramp

器件型号:OPA455
主题中讨论的其他器件: OPA593OPA891

您好、TI!

我们目前正在开发数据采集系统、概述了对模拟输出的以下要求:

模拟输出需要适应以下电压规格:5V、±10V、0-5V 和0-10V。 此外、输出波形应该为正弦波、这是我们计划使用 TI DAC 实现的。

在初始阶段、DAC 的输出将定向到 PGA。 随后、PGA 输出将连接到功率放大器。 此功率放大器的模拟输出必须能够处理高达100mA 的 Iout 电流。

此外、功率放大器应能够支持各种负载、包括电阻、电容和电感负载。

请推荐一个最适合上述设备的功率放大器。  

如果需要进一步澄清或提出意见、敬请告知。

此致、
萨拉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarath:

    Unknown 说:
    此功率放大器的模拟输出必须能够处理高达100mA 的 Iout 电流。

    OPA455无法拉出或灌入高达100mA 的电流。 因此、我们需要为该应用找到替代功率放大器。  

    模拟输出需要适应以下电压规格:5V、±10V、0-5V 和0-10V。

    我会推荐 OPA593、但我需要了解其他设计要求。 OPA593能够拉电流和灌电流高达 ±250mA。 如果在上述范围内需要输出电压和电流、还有其他选项。  

    请指定以下内容。  

    1.提供双电源轨。  

    2.驱动应用类型-频率、转换率、工作温度范围

    3.负载类型—特别是容性负载。  

    4.电路增益-固定增益或可变增益

    5、故障保护要求等  

    6.费用

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reymond:

    感谢您的及时回复!

    感谢您的建议、以下是请求提供的信息:

    -电源可用:我们有板载双轨电源最大+/-12V。
    -µs 率:最低100V/μ s ( 50V 也适用于我们没有任何问题)。
    - GWB (增益带宽积): 10MHz 应该没问题。
    -工作温度:-40至+85摄氏度。
    -负载类型:电阻,电容,电感。
    -故障保护:输入短路保护,如果可用。
    -我们目前并不关心成本。

    此致、

    Sarath M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarath:  

    -转换率:µs 为100V/μ s (50V 也适用于我们而不会出现任何问题)。

    我们的 PRAMPS 功率放大器产品无法支持100V/us 的最小压摆率。 您必须通过我们的 HS 运算放大器团队获得支持。 我会将您转接至支持团队。   

    下面是我们的功率放大器链接、我将请 HS 团队为您提供帮助。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/power/products.html?keyMatch=power%20amplifier#sort=22typ;desc&

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarath:

    我将查看该主题、以了解如何为您的设计提供支持。  您能否确认您需要的压摆率规格以及您的首选规格?

    放大器输出端的负载是多少?

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    最小压摆率为100V/usec、可以正常超过更高的电压。 放大器输出端的负载输出电流将为100mA。

    此致、
    Sarath M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarath:

    谢谢、我将为您的设计提供一些建议。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    等待您的响应、

    此致

    Sarath M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarath:

    我的初始建议是查看我们的新 OPA891。  该器件可满足您的压摆率和输出电流需求、并具有高 GBWP 和更高的电源轨。

    如果您有其他规格问题或需求、我可以从我们的产品系列中提供其他器件建议。

    此致!

    亚历克