This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3604:输出和 VEE 错误问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3604, TLV3601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1365165/tlv3604-problem-with-wrong-output-and-vee

器件型号:TLV3604
主题中讨论的其他器件: TLV3601

大家好!

我是否可以提供 VEE VCCI=-2.5V 和 VCCI/o=2.5V 来生成脉冲? 在测试此器件(使用 IN-=0)时、VEE 似乎被钳位在-0.6V 左右(使用生成-2.5V 电压的转换器)。

然后我隔离这块芯片、直接从直流电源给它-2.5V&+2.5V、 Out+应该是-2.5V、但大约是-1.2V、不知道有什么问题、有人可以帮忙分析一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈米德

    感谢您的发帖、对于混乱感到抱歉。  LVDS 输出的逻辑电平以 VEE 引脚为基准。  LVDS 标准的输出切换为1.2V 左右、因此输出共模设置为高于 VEE 1.2V。 因此、在使 VEE =-2.5V 的情况下、输出将以-1.3V (-2.5V + 1.2V)为中心。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你的罪孽!

    谢谢回复、还有另外一个问题、就是当我给 VEE 和 IN+-2.5V 以及 ltc1144电荷增压器 IC 供电时、VEE 的电压强行使 VEE 的电压大约为-0.6V、我不明白原因。  

    此外,如果你可以为我提供一个替代的 tlv3604 ,它可以正常工作,以满足以下要求。

    我想监测20ns 重复负脉冲。 比较器应该快速。 并将负脉冲转换为正脉冲。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈米德

    感谢您的跟进。  TLV3604输入受 VCC 和 VEE 约束、因此、只要 VEE 为-2.5V、没有任何元件会将输入钳位在-0.6V。  如果您看到输入钳位大约为低于接地电平的二极管、这将表明您的 VEE 实际上为0V 而不是-2.5V。  即使对于我们的 TLV3601也是如此、该器件还可用于反转20ns 脉冲。  在 TLV3604和 TLV3601之间进行选择由您所需的输出电平决定。  如果您的下游器件支持 LVDS、我会建议使用 TLV3604、但如果是单端器件、我会使用我们的 TLV3601、它作为标准推挽式输出级、但仍然非常快。

    卡盘

    TLV3601的示例。  TLV3604在输入和电源上是相同的。  输出之间的差值将是100欧姆差分负载。