Other Parts Discussed in Thread: TLV3604, TLV3601
主题中讨论的其他器件: TLV3601
大家好!
我是否可以提供 VEE VCCI=-2.5V 和 VCCI/o=2.5V 来生成脉冲? 在测试此器件(使用 IN-=0)时、VEE 似乎被钳位在-0.6V 左右(使用生成-2.5V 电压的转换器)。
然后我隔离这块芯片、直接从直流电源给它-2.5V&+2.5V、 Out+应该是-2.5V、但大约是-1.2V、不知道有什么问题、有人可以帮忙分析一下吗?