This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:INA238AIDGSR

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: INA238
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1364271/ina238-ina238aidgsr

器件型号:INA238

您好!

我计划使用 INA238在充电器输出端进行功率监控。

充电器可提供高达120V 和100A 的输出。

对于 VBUS 电压检测、我正在使用电阻分压器将 VBUS 引脚上的电压低于85V。

但对于 CM 电压将高于85V 的电流检测、我是否仍可以将120V 连接到 IN+和 IN-引脚?  

如果我继续使用此设计、我应该考虑对可靠性有何影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash。  

    在 VBUS 引脚上使用分压器使电压低于85V 应该可以正常工作、但它可能会使测量结果增加一些误差。 即使连接到 IN+和 IN-、超过 VCM 也会损坏器件。 VCM 上器件的绝对最大值为-0.3V 至85V:  

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划将分流电阻器放置在负侧、以避免 CM 电压问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、如果您有任何其他问题、请告诉我!