This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY 连接失败

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1364938/usb2any-usb2any-connection-failure

器件型号:USB2ANY

您好!

我最近购买了3个 USB2ANY 器件、但很遗憾、一段时间后未连接。

尽管销售人员建议从 Mouser 购买、因为 TI store 交货周期为30周。

但是因为它是不是从 TI store 购买的、所以说没有售后服务。

好的、我有几个问题要问您。

USB2ANY 未连接、因此当我测量内部信息时、MCU IC 的 SDA 线似乎损坏、MCU IC 在内部短接至 GND。

问题1)我们推测 MCU (MSP430F5529IPNR)有缺陷。 我想知道是否可以接收用于 GUI 通信的已编程 MCU 样本。

问题2)如果您无法向我们提供已编程的 MCU、我想知道我们在收到 未编程的 MCU 样本后是否可以自己编写该代码。 (只需更换 MCU 即可解决该问题吗?)

问题3)操作 ULC GUI 时、我很好奇、即使我不使用 USB2ANY 并使用其他公司的 USB 转 I2C 模块、我是否可以操作。

此致、

李俊午